用户属性

如何打开“用户属性”?
  1. 登录到
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory,以修改用户帐户。
  2. 在
    浏览器
    窗口中,展开
    系统
    文件夹,并找到要修改的用户帐户。
  3. 右键单击要修改的用户帐户,然后单击
    属性
    。
要查看和编辑系统中
FactoryTalk
用户帐户
访问的设置或用户描述,请使用
用户属性
。
要修改
Windows
关联用户帐户属性
,请使用
Windows
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal