新建 FactoryTalk 临时用户

如何打开“新建
FactoryTalk
临时用户”?
  1. 在
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户和组
    。
  2. 右键单击
    用户
    ,指向
    新建
    ,然后选择
    FactoryTalk
    临时用户
    。
新建
FactoryTalk
临时用户
用于允许用户暂时使用其他组中另一用户的权限。创建特殊的临时用户帐户、定义允许授权使用该帐户的用户并选择为帐户生成密码的质询响应机制。
请求访问权限的用户和授予访问权限的用户必须位于同一个
FactoryTalk Directory
中。两个用户都必须连接到
FactoryTalk Directory
或使用已缓存的目录。如果使用已缓存的目录,该目录必须包含临时用户帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal