添加临时用户帐户

要允许用户临时使用不同组中其他用户的权限,可添加临时用户帐户。
添加临时用户帐户后:
  • 定义允许将此帐户授权给用户使用的人员
  • 在请求时,可以创建质询响应机制用于生成密码
请求访问权限的用户和授予访问权限的用户必须位于同一个
FactoryTalk Directory
中。两个用户都必须连接到
FactoryTalk Directory
或使用已缓存的目录。如果使用已缓存的目录,该目录必须包含临时用户帐户。
前提
添加临时用户帐户需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加临时用户帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户和组
    。
  2. 右键单击
    用户
    ,选择
    新建
    ,然后选择
    FactoryTalk 临时用户
    。
  3. 在
    新建
    FactoryTalk
    临时用户
    中,选择
    用户名
    ,然后键入临时用户的短名称(例如,cjenkins)。
  4. 在
    全名
    中,键入临时用户的完整名称(例如,Chris Jenkins)。
  5. 选择
    授予临时密码的组
    。使用
    授予组
    添加或移除可授予临时密码的组。
  6. 在
    临时密码的有效期
    中,键入或选择介于 1 到 120 之间的数字,以指示临时密码到期前的小时数。
  7. 选择
    确定
    。
创建临时用户帐户后,定义有权授予临时密码的用户名和密码。 请求临时密码 以在请求密码的计算机上使用临时用户帐户登录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal