“用户属性”设置

使用以下设置为新的
FactoryTalk
用户
或临时用户帐户指定属性。要修改
Windows
关联用户帐户的属性
,请使用
Windows
。
设置
描述
用户名
键入用户的短名称(如 cjenkins)。
全名
键入用户的全名(如 Chris Jenkins)。
描述
键入用户的描述(如 Shift Supervisor)。示例:用于记录用户的联系信息,如电话号码或电子邮件地址。
电子邮件
请仅键入一个电子邮件地址或组地址(如
cjenkins@yourcompany.com
或
maintenance@yourcompany.com
),以与此帐户关联。确保输入的地址有效且正确无误。某些启用了
FactoryTalk
的产品可以将消息或通知发送到某个电子邮件地址。有关详细信息,请参见随启用了
FactoryTalk
的产品提供的文档。
帐户已被禁用
选中此复选框以防止用户登录到帐户。清除此复选框以允许用户登录到帐户。
Login 方法
选择用户帐户登录
FactoryTalk
的方式。选项有:
  • 密码
    。用户需要键入用户名和密码进行登录。
  • 仅智能卡
    。用户只需在读卡器上刷智能卡即可登录。
  • 密码和智能卡
    。用户需要在读卡器上刷智能卡,然后键入用户名和密码进行登录。
注意
在切换登录方法后重设密码。否则,用户可能无法登录。
密码
此区域中的设置适用于密码登录方法。
密码
键入用户帐户的密码。添加
FactoryTalk
用户时将显示该字段。
确认
键入在
密码
中键入的那个相同的密码。添加
FactoryTalk
用户时将显示该字段。
用户在下次登录时必须更改密码
选中此复选框时,可强制用户在下次登录时更改帐户密码。清除此复选框以允许用户保持原来的密码。
用户不能更改密码
选中此复选框可防止用户更改帐户密码。清除此复选框以允许用户更改帐户密码。
密码永不过期
选中此复选框允许用户无限期保持相同的密码。清除此复选框要求用户在安全策略指定的时间间隔内更改帐户密码。
智能卡
此区域中的设置适用于智能卡登录方法。
智能卡 ID
键入与分配给用户帐户的智能卡相关联的标识号。
扫描
使用本地读卡器从智能卡中获取智能卡 ID。
禁用日期
选择一个要自动禁用帐户的将来的日期。
帐户可以使用临时密码
编辑临时
FactoryTalk
用户帐户的属性时将显示这些设置。
授予临时密码的组
选择被授权为用户帐户授予临时密码的组。使用
授予组
添加或移除被允许授予临时密码的组。
临时密码的有效期
键入或选择 1 到 120 之间的数字,以指示临时密码到期前的小时数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal