新用户

如何打开“新建用户”?
  1. 登录到
    FactoryTalk Directory
    ,在此添加用户帐户。
  2. 在
    浏览器
    窗口中,展开 Network Directory 或 Local Directory 树,然后展开
    系统
    文件夹 >
    用户和组
    。
  3. 右键单击
    用户
    文件夹,指向
    新建
    ,然后单击
    用户
    。
要指定有关新
FactoryTalk
用户帐户或临时帐户的详细信息,可使用
新建用户
。单个 Network Directory 或 Local Directory 不能在同一个目录中包含名称与其他用户或组的名称相同的帐户。Local Directory 中的用户帐户与 Network Directory 中的用户帐户彼此独立。这样便可以在这两个目录中添加名称和密码相同的用户帐户。
使用
常规属性
输入以下设置:
  • 用户名
  • 全名
  • Login 方法
  • 密码
  • 确认
其他字段为可选字段。
要在组中添加新
FactoryTalk
用户,可选择
组成员身份
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal