重新创建删除的用户帐户

所有用户帐户均通过独立于用户名的唯一标识符来标识。删除用户帐户也会删除用户的访问权限,但不会删除用户帐户的唯一标识符。使用相同的名称创建用户帐户时,新用户帐户不会自动拥有与原帐户相同的资源访问权限。
创建另一同名的用户帐户时,需重新创建该帐户的安全设置。将用户帐户添加到已定义安全设置的组,或在保护资源时为用户帐户创建权限。
帐户的安全策略
保留已删除帐户记录
必须设为
禁用
,才能使用之前删除的帐户名称创建帐户。
前提
在
FactoryTalk Administration Console
浏览器
的
用户
文件夹中获取以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
重新创建已删除的用户帐户
  1. 添加新的用户帐户。选择下列选项之一:
  2. 为新帐户重新创建已删除帐户的安全设置。执行下列操作之一:
要将用户帐户同时从两个
FactoryTalk
目录中删除,需先从一个目录中删除帐户并从该目录注销。接着登录另一目录,并从该目录中删除帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal