历史用法

如何打开“历史用法”?
  1. 打开 FactoryTalk Administration Console.
  2. 选择
    工具 > 查看历史用法
    。
FactoryTalk Services Platform 提供“历史用法”,以使 FactoryTalk 用户、Windows 关联用户和 FactoryTalk 系统中的计算机更易于管理。要使用“历史用法”,必须配置 FactoryTalk Administration Console 的
功能安全
,以授予所需权限。“历史用法”用于:
“用户”选项卡
“计算机”选项卡
  • 查看用户的历史用法
  • 删除用户
  • 禁用用户
  • 启用用户
  • 筛选历史记录
  • 对历史记录进行排序
  • 查看计算机的历史用法
  • 删除计算机
  • 筛选历史记录
  • 对历史记录进行排序
重要提示:
  • “历史用法”不会显示属于已添加到 FactoryTalk Directory 的 Windows 关联组成员的 Windows 用户的信息。
  • “历史用法”仅用于从 FactoryTalk Directory 中删除 Windows 关联用户,无法用于禁用和启用 Windows 关联用户。
  • 必须具有对
    计算机
    和
    用户
    文件夹的
    列出子目录
    和
    读取
    权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal