将组成员身份添加到用户帐户

要将用户帐户权限快速改为现有
FactoryTalk
用户组的权限,请将用户帐户分配给用户组。只有在用户从
FactoryTalk
注销然后再次登录时,用户的新组成员身份才生效。
前提
更改用户帐户的组成员身份需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要将组成员身份添加到用户帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    组成员身份
    选项卡上,选择
    添加
    。
  3. 在
    选择用户组
    中,选择用户帐户所属的组,然后选择
    确定
    。
  4. 在
    用户属性
    中,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal