重置锁定的帐户

在尝试登录失败一定次数后,
FactoryTalk
用户帐户会自动锁定一段时间。锁定时间过后,帐户会自动解锁。在安全策略设置中更改此行为。
手动重置已锁定帐户可避免等待锁定周期结束。
要重置已锁定的
Windows
关联用户帐户,请在
Windows
中重置帐户。
前提
在
FactoryTalk Administration Console
浏览器
的
用户
文件夹中获取以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
重置锁定的用户帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory 树,再展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    常规
    用户属性
    中,清除
    帐户锁定
    复选框,然后选择
    确定
    。
如果使用相同凭证的帐户在 Network Directory 和 Local Directory 中均被锁定,则应在两个目录中重置帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal