禁用的、锁定的和删除的帐户

启用、禁用或删除用户帐户和
Windows
关联的用户帐户
。安全策略可决定删除的帐户是否在用户列表中可见。如果登录时用户键入错误密码的次数超过指定次数,帐户就会被锁定。被锁定的帐户通常在一段时间后会自动解锁,也可以手动复位。
要更改帐户状态,可配置以下帐户属性和系统策略设置。
禁用的帐户
当用户帐户已禁用时,帐户仍然会显示,但是不能被用于访问系统。系统管理员可以手动禁用帐户,如果帐户超过了过期日期(在系统策略设置中定义)也会被禁用。
不能使用
FactoryTalk Administration Console
禁用或启用
Windows
关联用户帐户。在
Windows
中禁用或启用
Windows
关联用户帐户。
重要提示:
总是有至少一个
Windows
关联帐户是
FactoryTalk
管理员组的成员。如果
Windows
关联管理员帐户被禁止,
Windows
域管理员可重置帐户。
如果用户帐户被禁用,会在系统管理员手动启用之前保持禁用。
锁定的帐户
如果登录时用户键入错误密码的次数超过指定次数,帐户就会被锁定。被锁定的帐户通常在一段时间后会自动解锁,也可以手动复位。
对于
Windows
关联帐户,解锁时间由
Windows
中的
帐户锁定时间策略
决定。
对于
FactoryTalk
帐户,则取决于
帐户锁定阈值
和
帐户锁定自动重置
安全策略。
删除的帐户
安全策略
保留删除帐户记录
决定的是,在删除帐户时,帐户是从系统上完全移除,还是保留在系统中并标记为“已删除”。默认情况下,删除的帐户会从系统中完全移除,除已有的审核跟踪外不保留任何记录。如果启用了
保留删除帐户记录
策略,当用户帐户被删除时,仍然会显示在系统中用于跟踪。但该账户无法启用或重复使用。帐户一旦删除,便无法撤销。
如果生产设备
不
受政府法规(如美国政府 21 CFR 第 11 部分)的约束,则可将
保留删除帐户记录
策略保留为默认状态,即禁用状态,这样便可创建与已删除帐户同名的用户帐户。但新用户帐户无法自动获取与旧帐户相同的资源访问权限,需要为该用户帐户重新创建安全设置。
如果设备必须符合 21 CFR 第 11 部分的法规,则应启用
保留删除帐户记录
策略设置。在这种情况下,用户帐户一旦被删除,就无法使用相同名称再次创建。要恢复已删除的用户帐户(仍保持用于跟踪目的),系统 Administrator 必须用不同的帐户名创建一个全新的帐户。例如,假设员工 John Doe Smith 离开公司并且他的帐户 jdsmith 已经被删除。不久以后,John Doe Smith 又重新被聘用。由于系统策略设置为保存删除的帐户历史,因此系统管理员无法创建名为“jdsmith”的新帐户。Administrator 必须用其他名称创建明确指向同一用户的新帐户。例如,Administrator 可创建名为“jdsmith2”的新帐户。
这是因为审核记录必须明确,所有用户帐户均通过独立于用户名的唯一标识符进行标识。在删除用户帐户时,用户的访问权限被删除,但是不删除用户帐户的唯一标识符。然后,如果员工离职后又回到公司,尽管用不同名称创建了新的帐户,但审核跟踪中包含的帐户信息也会继续唯一地标识同一用户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal