更改密码

在管理员需要更改密码或用户决定更改密码时,可以更改密码。如果
FactoryTalk
帐户或
Windows
关联帐户的密码过期,或者如果管理员将帐户设置为需要更改密码,则在首次登录时会显示关于更改密码的提示。此外,在登录时,提供有用于手动更改
FactoryTalk
或
Windows
关联帐户密码的选项。
密码信息,包括密码更改频率、密码长度以及密码复杂度,均由管理员所管理的安全策略设置进行规定。请参阅 修改密码策略设置 以获取有关如何修改设置的更多信息。
要更改密码
  1. 转到
    FactoryTalk
    工具
    >
    登录到
    FactoryTalk
    。
  2. 在
    目录
    列表中,选择
    FactoryTalk Directory
    Server:
    • 选择
      网络
      可更改访问
      FactoryTalk
      Network Directory 服务器所用的密码。
    • 选择
      本地
      可更改访问
      FactoryTalk
      Local Directory 所用的密码。
    • 如果用户拥有 Network Directory 和 Local Directory
      两种
      目录的密码,则每种目录的密码必须单独更改。
    • 若要更改
      Windows
      关联帐户的密码,可选择
      FactoryTalk Directory
      ,然后跳到步骤 4。
  3. 执行下列操作之一:
    • 若
      未
      登录到
      FactoryTalk Directory
      ,选择
      登录
      。
    • 若已登录到
      FactoryTalk Directory
      ,选择
      更改登录
      。
  4. 在
    登录到
    FactoryTalk
    中,不输入用户名和密码,而是选择
    更改密码
    。
  5. 在
    更改密码
    中,键入用户名、原密码和新密码,然后选择
    确定
    。要更改
    Windows
    关联帐户的密码,用户名中需要包括域名,格式为
    DOMAIN\username
    。
    小贴士:
    密码的最大长度为 64 个字符。但是,该对话框仅显示 35 个字符。未显示的字符仍包含在密码中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal