重设密码

用户偶尔会忘记用户帐户密码。只有
FactoryTalk Security
管理员组的成员或者具有同等权限,才能手动重设
FactoryTalk
用户帐户密码。如果用户帐户是
Windows
关联帐户,则必须在
Windows
中重设密码。
要重设密码
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    用户属性
    中,选择
    重设密码
    。
  3. 在
    新
    密码
    中,键入用户帐户的新密码。
    小贴士:
    密码的最大长度为 64 个字符。但是,该对话框仅显示 35 个字符。未显示的字符仍包含在密码中。
  4. 在
    确认新密码
    中,再次键入该密码,然后选择
    确定
    。
    小贴士:
    要在 Network Directory 和 Local Directory 中重置密码,请分别在两个目录中重置密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal