启用用户帐户

FactoryTalk
用户帐户被禁用后,帐户仍然会出现,但无法通过其登录系统。
FactoryTalk
管理员可手动启用帐户。
无法在
FactoryTalk Administration Console
中启用
Windows
关联用户帐户。使用
Windows
启用
Windows
关联用户帐户。
前提
启用禁用的用户帐户需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要启用用户帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    用户属性
    中,清空
    禁用帐户
    ,然后选择
    确定
    。
    您也可以用历史用法来启用用户帐户。
Network Directory 中的用户帐户与
FactoryTalk
Local Directory 中的帐户是相互独立的。要在两个目录中启用帐户,必须先在一个目录中启用帐户,然后从该目录注销,登录到第二个目录,再次启用帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal