将组成员身份从用户帐户中移除

如果用户属于某一用户组,除非针对此用户帐户明确拒绝相应权限,否则用户帐户会自动继承分配给该用户组的所有权限。
将组从
组成员身份用户属性
中移除会中断用户帐户权限与分配给该用户组的权限之间的关联。
只有在用户从
FactoryTalk
注销然后再次登录时,对组成员身份的更改才会生效。
要将组成员身份从用户帐户中移除
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击包含要更改的组成员身份的用户帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 选择
    组成员身份
    选项卡。
  3. 在组列表中,选择组,然后选择
    移除
    。
  4. 在
    用户属性
    中,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal