组成员身份属性

组成员身份属性
用于添加或移除用户帐户所属的组。
用户帐户自动继承分配给所加入的组的所有权限,除非已经明确拒绝了该用户帐户的权限。
FactoryTalk
和
Windows
关联用户帐户组成员身份均可编辑。
重要提示:
请勿向“管理员”组添加用户,除非该用户仅执行管理任务。在执行例行任务时,系统管理员应按常规用户登录。注销并以管理员身份再次登录以执行管理任务。
在用户从
FactoryTalk
注销然后再次登录时,组成员身份的更改才会生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal