查看已删除的用户帐户

如果
启用
了安全策略
在用户列表中显示删除的帐户
,就可以查看删除的帐户的属性。这些属性无法修改。
前提
在
FactoryTalk Administration Console
浏览器
的
用户
文件夹中获取以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要查看删除的帐户的属性:
  1. 登录包含要删除的用户帐户的
    FactoryTalk Directory
    。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    ,右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
    用户帐户属性显示为它们被删除前的属性。无法修改属性。无法启用删除的帐户。
  3. 单击
    取消
    关闭属性表。
    小贴士:
    可以从一个目录中删除帐户,但是在另一个目录中保持该帐户为活动的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal