编辑或查看用户帐户属性

执行以下步骤查看和编辑
FactoryTalk
用户帐户
的常规属性,如用户名和密码、用户描述、用户电子邮件地址和用户登录方法。
Windows
关联用户帐户的这些属性仅可查看,不能编辑。使用
Windows
编辑
Windows
关联用户帐户的常规属性。
前提
在
FactoryTalk Administration Console
浏览器
的
用户
文件夹中获取以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要编辑或查看用户帐户属性
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory 树。展开
    系统 > 用户和组
    文件夹查看用户帐户。
  2. 右键单击用户帐户,然后选择
    属性
    。
  3. 编辑以下选项卡:
    • 常规
    • 组成员身份
  4. 选择
    确定
    。
    小贴士:
    更改一个
    FactoryTalk
    目录中的
    FactoryTalk
    用户帐户属性不会修改另一目录中的用户帐户属性,即使两个目录的帐户名称相同。编辑用户帐户属性之前,应登录包含该用户帐户的
    FactoryTalk
    目录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal