添加 FactoryTalk 用户帐户

要创建一个独立于用户的
Windows
帐户
的用户帐户,请添加
FactoryTalk Directory
帐户。
FactoryTalk Directory
帐户由
FactoryTalk
管理员管理,并且指定的帐户身份、帐户策略和组成员关系与
Windows
帐户设置无关。
前提
在
浏览器
窗口中获取
用户
文件夹的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加用户帐户
  1. 在
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户
    。
  2. 右键单击
    用户
    文件夹,指向
    新建
    ,然后选择
    用户
    。
  3. 在
    新建
    FactoryTalk
    用户
    中,在
    用户名
    中键入用户的短名称,在
    全名
    中键入用户的完整名称。
  4. (可选)在
    描述
    中记录用户相关信息,如用户的职位或电话号码。
  5. (可选)在
    电子邮件
    中,添加一个电子邮件地址。某些
    FactoryTalk
    产品可能会将消息发送到该电子邮件地址。
  6. 在
    登录方法
    中选择用户登录到
    FactoryTalk
    的方式。
    • 密码
      。用户键入用户名和密码进行登录。
    • 仅智能卡
      。用户在读卡器上刷智能卡进行登录。
    • 密码和智能卡
      。用户在读卡器上刷智能卡,然后键入用户名和密码进行登录。
      通过远程桌面服务连接的远程客户端不支持智能卡登录。要使用 RFID 智能卡登录,请将 rf IDEAS 读卡器连接到托管
      FactoryTalk Services Platform
      的计算机。
  7. 如果选择了密码方法,请在
    密码
    中键入用户帐户的密码。
    安全策略属性
    中的
    密码策略设置
    可确定有效密码的要求。
    小贴士:
    密码的最大长度为 64 个字符。但是,该对话框仅显示 35 个字符。未显示的字符仍包含在密码中。
  8. 在
    确认
    中,再次键入该密码。
  9. (可选)如果选择了密码方法进行登录,请选择用户的密码有效性设置:
    • 用户在下次登录时必须更改密码
      • 选中此复选框可强制用户在下次登录系统时更改帐户密码。
      • 清除此复选框以允许用户保持原来的密码。
    • 用户不能更改密码
      • 选中此复选框以防止用户更改帐户密码。
      • 清除此复选框以允许用户更改帐户密码。
    • 密码永不过期
      • 选中此复选框允许用户继续无限期使用相同的密码。
      • 清除此复选框要求用户在安全策略
        密码策略设置
        指定的时间间隔内更改帐户密码。
  10. 在
    智能卡 ID
    中键入分配给用户帐户的智能卡的标识号。
    选择
    扫描
    ,然后在读卡器上刷智能卡以从智能卡中获取
    智能卡 ID
    值。
  11. 选择
    确定
    将用户添加到
    FactoryTalk Directory
    中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal