搜索
FactoryTalk View SE 帮助
为图形对象添加动画
要为图形画面中的 FactoryTalk View 对象添加动画,请先创建对象,然后将动画应用于对象。
将动画添加到图形画面
设置颜色动画
“颜色”选项卡
“颜色”选项卡中的选项
“填充样式”选项
设置填充动画
“填充”选项卡中的选项
设置高度动画
“高度”选项卡中的选项
设置宽度动画
“宽度”选项卡
“宽度”选项卡中的选项
设置对象的水平移动
“水平位置”选项卡中的选项
设置对象的垂直移动
“垂直位置”选项卡
“垂直位置”选项卡上的选项
设置超链接动画
“超链接”选项卡中的选项
为超链接动画配置 IIS
示例:超链接的地址
为对象设置旋转
“旋转”选项卡中的选项
设置可视性动画
“可见性”选项卡
为对象设置触按动画
“触按”选项卡
“触按”选项卡中的选项
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal