“填充”选项卡中的选项

下表显示了
填充
选项卡中的选项。
选项
描述
表达式
指定一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称;常量;数学、关系、逻辑和位运算符;以及内置报警和事件函数。标签名称可用作表达式。
填充方向
选择“向左”、“向右”、“向上”或“向下”作为填充方向。例如,如果选择“向左”,对象将从右至左进行填充。
仅内部
选中此框后,对象的轮廓将保持不变,而内部填充会发生变化。
下表显示了
填充
选项卡中
表达式范围
下的选项。
选项
描述
使用标签的最小和最大属性值
如果在“表达式”框中指定了一个标签,单击此按钮可使用标签的最小值和最大值来定义表达式的值范围。此选项仅适用于可以定义最小值和最大值的标签,如 HMI 标签。
使用常量
要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
从标签读取
要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。之后不会再次读取标签,也不会更改最小值和最大值。
下表显示了
填充
选项卡中
填充(百分比)
下的选项。
选项
描述
填充(百分比)
其默认值为 0 和 100,表示当表达式返回其最小值时,对象将为空,而当表达式返回其最大值时,对象将完全填充。
最小值
键入表达式计算得到其最小值时对象的填充百分比。默认为 0。
最大值
键入表达式计算得到其最大值时对象的填充百分比。默认为 100。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal