“旋转”选项卡中的选项

下表显示了
表达式
下的选项。
选项
描述
表达式
指定一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量以及数学、关系、逻辑和/或位运算符。标签名称可用作表达式。
下表显示了
表达式范围
下的选项。
选项
描述
使用标签的最小和最大属性值
如果在“表达式”框中指定了一个标签,单击此按钮可使用标签的最小值和最大值来定义表达式的值范围。此选项仅适用于可以定义最小值和最大值的标签,如 HMI 标签。
使用常量
要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
从标签读取
要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。之后不会再次读取标签,也不会更改最小值和最大值。
下表显示了
旋转(度)
下的选项。
选项
描述
旋转(度)
为顺时针旋转指定正值,为逆时针旋转指定负值。
最小值
指定表达式计算得到其最小值时对象的旋转角度(以度为单位)。对于对象处于选中状态时所处的位置,其默认旋转角度为 0 度。
最大值
指定表达式计算得到其最大值时对象的旋转角度(以度为单位)。
也可以使用“对象”菜单中的“旋转”选项直观地确定角度,将对象旋转至所需的最小值旋转位置,然后单击“最小值”复选框。为最大值旋转位置重复此过程。框中的值反映对象的最小值和最大值旋转位置。
下表显示了
旋转中心
下的选项。
选项
描述
旋转中心
旋转中心或偏移量可决定对象将绕其旋转的锚点。默认为 0,0,这是对象的地理中心。锚点可移到对象内部或外部的任何位置。如果在外部,对象看起来像沿弧线移动一样。偏移量以像素为单位进行表示。
您可以单击九个按钮中的任何一个按钮指定旋转中心,或单击数据输入框旁的第十个按钮,然后以像素为单位在框内键入偏移值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal