“触按”选项卡中的选项

下表显示了该选项卡中的选项。
选项
描述
按下操作
指定按下对象时将运行的宏或命令。
还可以单击浏览按钮
(...)
以打开命令向导,然后使用该向导创建命令字符串。
重复操作
指定按下对象时将以重复率运行的宏或命令。
还可以单击浏览按钮
(...)
以打开命令向导,然后使用该向导创建命令字符串。
释放操作
指定释放对象时将运行的宏或命令。
还可以单击浏览按钮
(...)
以打开命令向导,然后使用该向导创建命令字符串。
重复率(秒)
指定要进行重复操作时必须按下对象的秒数(例如 2.5)。只要按下对象,操作即会以此速率重复(即每 2.5 秒)。
触按样式
指定触按的显示样式,包括:
  • 矩形
    选择此选项可将矩形边界框指定为触按区域。
  • 不规则形状
    选择此选项可将对象轮廓指定为触按区域。
确认操作
指定释放操作后将启用该复选框。
选中此复选框可显示释放操作的确认弹出对话框。单击
配置
可配置对话框的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal