设置对象的垂直移动

垂直位置
选项卡可用于设置如何使对象随标签值或表达式结果的更改而垂直移动。
要为对象设置垂直移动:
  1. 在
    垂直位置
    选项卡的
    表达式
    字段中,键入在运行时将返回数字值的标签名称或表达式。还可以单击
    标签
    以浏览标签,或单击
    表达式
    打开
    表达式编辑器
    以创建一个表达式。
  2. 指定
    表达式范围
    和
    垂直偏移量(像素)
    。还可使用“对象智能路径”功能设置这些值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal