“填充样式”选项

FactoryTalk View 支持以下颜色动画填充样式。
选项
描述
纯色
用于更改颜色,使其具有纯色外观。
渐变
用于更改颜色,使其具有渐变外观。如果选择“渐变”作为“填充样式”,则“填充”颜色框将更改为渐变。单击它可弹出渐变填充对话框,进而配置渐变填充。
原始
保留最初导入对象时的颜色和底纹。 可以使用“闪烁”样式将线条颜色和填充颜色从原始外观更改为其他外观。
底纹
使用紧密的点图案来柔化或呈现阴影外观。只有组对象由颜色由深到浅的各个对象组成(例如 Symbol Factory 对象)时,此填充样式才有效。
使用“填充样式”时:
  • 将
    底纹填充样式
    和
    闪烁
    选项配合使用时,通过更改
    线条
    和
    填充
    以及不同颜色的组合可以控制画面对象的底纹。
  • 借助
    原始填充样式
    ,可为对象添加更多不同的动画。对于对象的非闪烁状态,可以使用对象的原始颜色,而不用特定颜色。如果使用
    原始
    作为任意状态下的
    填充样式
    ,则会禁止在调色板框中更改颜色。通过选择
    闪烁
    选项,可再选择另一种颜色作为
    线条
    颜色和/或
    填充
    颜色。
以下示例显示了“底纹”和“渐变”填充样式的效果。
Fill_style_shaded_gradient
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal