“超链接”选项卡中的选项

下表显示了该选项卡中的选项。
选项
描述
地址
指定代表链接目标的地址。用户可以输入一个 URL 地址或文件路径。用户也可以单击
标签
或
表达式
来指定一个标签或表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。标签名称可用作表达式。
浏览网页
单击此按钮可以在您的计算机上打开默认 Web 浏览器。随后可浏览想要链接的网页,并将 URL 复制和粘贴到
地址
字段。
URL 必须用双引号 (" ") 括起来。
浏览文件
单击此按钮可选择要在运行时打开的文件。指定文件后,包含文件名的完整路径将显示在
地址
字段中。
路径必须用双引号 (" ") 括起来。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal