“宽度”选项卡中的选项

下表显示了该选项卡中的选项。
选项
描述
表达式
指定一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称;常量;数学、关系、逻辑和位运算符;以及内置报警和事件函数。
标签名称可用作表达式。
表达式范围
指定表达式的数值范围,包括:
  • 使用标签的最小和最大属性值
    如果已在
    表达式
    框中指定了一个标签,则单击此按钮以使用标签的最小值和最大值来定义表达式的值范围。此选项仅适用于可以定义最小值和最大值的标签,如 HMI 标签。
  • 使用常量
    要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
  • 从标签读取
    要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。之后不会再次读取标签,也不会更改最小值和最大值。
水平更改(百分比)
指定水平更改的最小和最大百分比。
  • 最小值
    对象被选中时的宽度是其基本大小 (100%)。键入表达式计算得到其最小值时对象的宽度。这是其基本大小的百分比。也可以拖动对象的侧边柄,直到达到正确的最小宽度。
  • 最大值
    指定表达式计算得到其最大值时对象的宽度。这是其基本大小的百分比。也可以拖动对象的侧边柄,直到达到所需的最大宽度。
锚点
指定保持不变的对象部分,包括:
  • 左
    如果对象的左侧部分保持不变,则选择此项。随着表达式值的变化,对象会从右侧开始变大或缩小。
  • 中间
    如果对象的中间位置保持不变,则选择此项。随着表达式值的变化,对象会从其中间位置的两侧均匀变宽和变窄。
  • 右侧
    如果对象的右侧部分保持不变,则选择此项。随着表达式值的变化,对象会从左侧开始变大或缩小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal