为对象设置触按动画

触按
选项卡可用于为对象设置触按动画。可使用
画面设置
选项指定在运行时触按带触按动画的对象时对象是否突出显示或发出提示音。
如果将多个命令附加到一个操作,则结果可能与预期不同。例如,如果将触按操作设置为在按下时先设置一个标签,然后使用
PlayWave
命令播放波形文件,则得到的操作顺序将为:先设置标签值、再播放波形文件、然后按下按钮。原因是一旦设置了标签,就会播放波形文件。在更改按钮外观之前,FactoryTalk View 必须等待此操作完成。
要为对象设置触按动画:
  • 在
    触按
    选项卡的一个操作字段中,键入命令或宏。还可以单击浏览按钮
    (...)
    以打开
    命令向导
    ,然后构建命令字符串。
    小贴士:
    对于重复操作,可指定重复率或保留其默认值 0.25 秒。
    要设置标签的值,可键入等式,例如 a1 = a3 + a2,这样会将标签 a3 和 a2 的值相加。
    要获得预期效果(键一按就按下,然后播放波形文件),最好在执行按下操作时按下键,在执行释放操作时提供
    PlayWave
    命令。从而使 FactoryTalk View 可在播放波形文件之前设置标签和更改按钮外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal