设置对象的水平移动

使用“动画”菜单中的“水平位置”选项,可使对象随标签值或表达式结果的变化而水平移动。对象的水平位置与表达式的值成比例。例如,如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值,则对象的水平位置将位于其最小和最大水平偏移位置的中间。
小贴士:
如果组对象和组对象内的各对象具有水平动画设置,则将组合单个对象和组的动画结果。务必测试组动画,以确保其产生预期效果。
要设置对象的水平移动:
  1. 在
    图形
    编辑器中,右键单击对象,然后单击
    动画
    >
    水平位置
    。
  2. 在
    动画
    对话框
    水平位置
    选项卡的
    表达式
    字段中,键入将在运行时返回数字值的标签名称或表达式。
    还可以单击
    标签
    以浏览标签,或单击
    表达式
    打开
    ExpressionEditor
    以创建一个表达式。
  3. 按照以下选项所述,指定
    表达式范围
    和
    水平偏移量(像素)
    。还可使用“对象智能路径”功能设置这些值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal