“高度”选项卡中的选项

下表显示了
表达式
下的选项。
选项
描述
表达式
指定一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称;常量;数学、关系、逻辑和位运算符;以及内置报警和事件函数。标签名称可用作表达式。
下表显示了
表达式范围
下的选项。
选项
描述
使用标签的最小和最大属性值
如果在“表达式”框中指定了一个标签,单击此按钮可使用标签的最小值和最大值来定义表达式的值范围。此选项仅适用于可以定义最小值和最大值的标签,如 HMI 标签。
使用常量
要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
从标签读取
要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。之后不会再次读取标签,也不会更改最小值和最大值。
下表显示了
垂直更改(百分比)
下的选项。
选项
描述
最小值
对象被选中时的高度是其基本大小 (100%)。键入表达式计算得到其最小值时对象的高度。这是其基本大小的百分比。您也可以拖动对象的顶部手柄直到达到正确的最小高度,然后选中“最小值”旁的框。
最大值
指定表达式计算得到其最大值时对象的高度。这是其基本大小的百分比。您也可以拖动对象的顶部手柄直到达到所需的最大高度,然后选中“最大值”旁的框。
下表显示了
锚点
下的选项。
选项
描述
锚点
锚点确定对象的哪个部分保持不变。
顶部
如果对象的顶部位置保持不变,则单击此项。随着表达式值的变化,对象从底部开始变大或缩小。
中间
如果对象的中间位置保持不变,则单击此项。随着表达式值的变化,对象从其中间位置的两侧等量变长或变短。
底部
如果对象的底部位置保持不变,则单击此项。随着表达式值的变化,对象从顶部开始变大或缩小。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal