示例:超链接的地址

超链接动画的地址可以是 URL 地址、文件路径、标签或表达式。
示例1:使用 URL 地址
要链接至 Rockwell Automation 的主页,请在
地址
字段中输入
"http://www.rockwellautomation.com"
或
''www.rockwellautomation.com"
。URL 必须用双引号括起来。
示例2:使用文件路径
要链接至
C:\Users\Public\Documents
中的 PDF 文件
sample.pdf
,请在
地址
字段中输入
"C:\Users\Public\Documents\sample.pdf"
。路径必须用双引号括起来。
示例3:使用标签
假设字符串标签
linkAddress
表示网页或文件的链接目标。要使用标签,请在
地址
字段中输入
linkAddress
。
示例4:使用表达式
假设:
  • 字符串标签
    launchApp
    表示程序的位置,如
    C:\Windows\System32\notepad.exe
    。
  • 字符串标签
    launchWarningFile
    表示包含警告信息的文件的位置,如
    C:\Users\Public\Documents\warnings.txt
    。
  • 如果当前用户具有安全码
    A
    ,则启动指定的应用程序。否则,显示指定的警告信息。
为此,在
地址
字段中,输入
If CurrentUserHasCode(A) Then launchApp Else launchWarningFile
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal