“垂直位置”选项卡上的选项

下表显示了该选项卡中的选项。
选项
描述
表达式
指定一个标签名称,或者一个在运行时将计算为数字值的表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称;常量;数学、关系、逻辑和位运算符;以及内置报警和事件函数。
标签名称可用作表达式。
表达式范围
指定表达式的数值范围,包括:
  • 使用标签的最小和最大属性值
    如果在“表达式”框中指定了一个标签,单击此按钮可使用标签的最小值和最大值来定义表达式的值范围。此选项仅适用于可以定义最小值和最大值的标签,如 HMI 标签。
  • 使用常量
    要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
  • 从标签读取
    要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。之后不会再次读取标签,也不会更改最小值和最大值。
垂直偏移量(像素)
确定对象在屏幕中的位置。
最小
和
最大
字段根据表达式的最小值和最大值确定对象的位置。
  • 最小值
    以像素为单位指定对象的起始位置,或者将对象拖动到其起始位置,然后单击此复选框。以像素为单位的偏移值将反映对象的新位置。
  • 最大值
    以像素为单位指定对象的结束位置,或者将对象从起始位置拖动到其结束位置,然后单击此复选框。以像素为单位的偏移值将反映对象的新位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal