设置可视性动画

可见性
选项卡用于将可视性动画附加到图形对象。
小贴士:
如果组对象及其中的对象设置了可视性动画且组的可见性设为
False
,则组内的任何对象均不可见,即使单个对象可见性设为
True
时亦是如此。
如果将组的可见性设为
True
,则组内单独动画设为
False
的对象将不可见。
务必测试组动画,以确保其产生预期效果。
要设置可视性动画:
  1. 在
    可见性
    选项卡的
    表达式
    字段中,键入将在运行时计算为
    True
    或
    False
    的标签名称或表达式。还可以单击
    标签
    以浏览标签,或单击
    表达式
    打开
    表达式编辑器
    以创建一个表达式。
  2. 在
    表达式为 True 状态
    下,选择
    不可见
    或
    可见
    以指定当表达式返回
    True
    (非零值)时对象的状态。
    小贴士:
    如果使用标签值控制动画的可见性,以及使用表达式控制动画的其他特性,则当设置可见性时,应将
    表达式为 True 状态
    设为
    不可见
    。否则,在正确添加动画之前,该对象可能短时出现在其设计时位置和方向上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal