设置超链接动画

动画
菜单上的
超链接
选项可用于为对象指定链接。在运行时或测试画面模式下单击对象时,将打开链接的目标。目标可以是 PDF、网页或程序等文件。所有支持触按动画的图像对象(数字输入和字符串输入对象除外)都支持超链接动画。
小贴士:
要在
FactoryTalk ViewPoint
中打开本地网络资源,需要在 IIS 管理器中添加一个虚拟目录。请参见为超链接动画配置 IIS 管理器。
要设置超链接动画:
  1. 在
    超链接
    选项卡的
    地址
    字段中,通过以下任一方法指定表示链接目标的表达式:
    • 键入一个 URL 地址或文件路径。必须用双引号 (" ") 将其括起来。
    • 单击
      标签
      浏览表示 URL 地址或文件路径的字符串标签。
    • 单击
      表达式
      打开
      表达式编辑器
      ,以创建一个表达式。
    • 单击
      浏览文件
      浏览并选择文件。
    • 单击
      浏览网页
      打开计算机上的默认浏览器。然后浏览想要链接的网页,并将 URL 复制和粘贴到
      表达式
      字段。
  2. 完成后,单击
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal