“垂直位置”选项卡

如何打开“垂直位置”选项卡
在
FactoryTalk View Studio
的
图形
编辑器中,右键单击对象,然后选择
动画
>
垂直位置
。
动画
菜单中的
垂直位置
选项用于使对象随标签值或表达式计算值的变化而发生垂直移动。对象的垂直位置与表达式的值成比例。例如,如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值,则对象的垂直位置将位于其最小和最大垂直偏移位置的中间。
如果组对象和组对象内的各对象具有垂直动画设置,则将组合单个对象和组的动画结果。务必测试组动画,以确保其产生预期效果。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal