为超链接动画配置 IIS

要在
FactoryTalk ViewPoint
中使用超链接动画来打开本地网络资源,用户需要在 IIS 管理器中添加虚拟目录,并将资源置于该目录中。
小贴士:
如果已有 Intranet Web 服务器,则无需添加虚拟目录。可以将资源置于 Web 服务器目录下,并在超链接动画中指定地址。
要为超链接动画配置 IIS:
  1. 在托管资源的 Intranet Web 服务器计算机上,打开 Internet Information Services (IIS) Manager。
  2. 在
    连接
    窗格中,右键单击站点并选择
    添加虚拟目录
    。
  3. 在
    添加虚拟目录
    对话框中,指定别名和存储虚拟目录内容的物理路径。
    小贴士:
    我们建议您使用
    Web
    文件夹作为物理路径。默认路径为:
    C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\Web
示例:
超链接的地址形式如下:
http://ComputerName/RSViewSE/Local_resources/demo.pdf
,其中
  • 计算机名称
    为托管资源的 Intranet Web 服务器计算机的名称或 IP 地址。
  • RSViewSE
    为托管 HMI 服务器的站点名称。
  • Local_resources
    为存储本地网络资源的虚拟目录。
  • demo.pdf
    为要打开的本地网络资源。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal