设置宽度动画

宽度
选项卡可用于设置对象的宽度动画。
如果组对象和组对象内的各对象具有宽度动画设置,则将组合各个对象和组的动画结果。务必测试组动画,以确保其产生预期效果。
要设置宽度动画:
  1. 在
    宽度
    选项卡的
    表达式
    字段中,键入在运行时将返回数字值的标签名称或表达式。还可以单击
    标签
    以浏览标签,或单击
    表达式
    打开
    表达式编辑器
    以创建一个表达式。
  2. 按照以下选项所述,指定
    表达式范围
    、
    水平更改(百分比)
    和
    锚点
    字段。
    小贴士:
    还可使用“对象智能路径”功能设置这些值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal