设置填充动画

“动画”菜单中的
填充
选项可用于在表达式或标签值更改时改变对象中的填充水平。对象的填充水平与为表达式指定的最小值和最大值成比例。例如,如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值,则对象将填充一半。
小贴士:
您可以一次为多个对象选择和定义
填充
。
如果组对象内的对象设置了填充动画,则系统会将该对象添加到组的填充动画设置中。
要将填充动画附加到对象:
  1. 在
    图形
    编辑器中,右键单击对象,然后单击
    动画
    >
    填充
    。
  2. 在
    动画
    对话框
    填充
    选项卡的
    表达式
    字段中,键入将在运行时返回数字值的标签名称或表达式。
    还可以单击
    标签
    以浏览标签,或单击
    表达式
    打开
    ExpressionEditor
    以创建一个表达式。
  3. 按照以下选项所述,指定
    表达式范围
    、
    填充(百分比)
    和
    填充方向
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal