“触按”选项卡

如何打开“触按”选项卡
在
FactoryTalk View Studio
的
图形
编辑器中,右键单击对象,然后选择
动画
>
触按
。
使用
动画
菜单上的
触按
选项,定义在触按对象或使用鼠标点击时将发生的单个按下、重复和释放操作。当按下或释放对象时将发生
按下
和
释放
操作。
重复
操作以指定速率发生,无需等待按下命令来完成。
此操作可以是任何有效的 FactoryTalk View SE 命令或宏。例如,可以指定一个操作,用于设置控制另一对象可见性的标签的值。在运行时,用户可以按下对象以显示另一对象。
可以使用鼠标左键或手指(对于触摸屏)激活触按动画。要执行重复操作,按住不放。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal