为对象设置旋转

使用“动画”菜单中的“旋转”选项,可使对象围绕锚点旋转。旋转量以标签值或逻辑表达式的结果为基础,对象的旋转角度与表达式值成比例。例如,如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值,则对象将旋转到其最小值和最大值角度中间的位置。
小贴士:
结合使用
对象
菜单中的
旋转
选项和“对象智能路径”可定义对象的旋转路径。
如果组对象和组对象内的各对象具有旋转动画设置,则将组合各个对象和组的动画结果。务必测试组动画,以确保其产生预期效果。
旋转动画仅在应用于绘图对象时才有效。
文本
、
图像
、
面板
和
圆角矩形
对象例外。
要为对象设置旋转:
  1. 在
    图形
    编辑器中,右键单击对象,然后单击
    动画
    >
    旋转
    。
  2. 在
    动画
    对话框
    旋转
    选项卡的
    表达式
    字段中,键入将在运行时返回数字值的标签名称或表达式。
    还可以单击
    标签
    以浏览标签,或单击
    表达式
    打开
    ExpressionEditor
    以创建一个表达式。
  3. 按照以下选项所述,指定
    表达式范围
    、
    旋转(度)
    和
    旋转中心
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal