“可见性”选项卡

如何打开“可见性”选项卡
在
FactoryTalk View Studio
的
图形
编辑器中,右键单击对象,然后选择
动画
>
可见性
。
可见性
选项卡可用于指定对象随标签值或逻辑表达式的结果更改而变为可见还是不可见。
下表显示了该选项卡中的选项。
选项
描述
表达式
指定将在运行时计算为
True
(任何非零值)或
False
(零)的标签名称或表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称;常量;数学、关系、逻辑和位运算符;以及报警函数。
标签名称可用作表达式。
表达式为真状态
指定对象在表达式值为
True
时是否可见。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal