“宽度”选项卡

如何打开“宽度”选项卡
在
FactoryTalk View Studio
的
图形
编辑器中,右键单击对象,然后选择
动画
>
宽度
。
使用
动画
菜单中的
宽度
选项,使对象宽度随标签值或者表达式计算值的变化而更改。对象宽度与表达式的值成比例。例如,如果表达式的值是其最小值和最大值的中间值,则对象宽度将是其最小和最大水平更改百分比的一半。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal