搜索
FactoryTalk View SE 帮助
YAxis 对象(Trend 对象)
YAxis 对象用于处理图表的垂直轴。垂直轴代表每支笔的值。
YAxis 对象支持以下属性:
Application
CustomMax
CustomMaxName
CustomMaxOption
CustomMin
CustomMinName
CustomMinOption
DisplayGridLines
DisplayScale
GridLineColor
IsolatedGraphing
MinMaxOption
NumDecimalPlaces
NumGridLines
NumMinorGridLines
Parent
PercentIsolation
ScaleAsPercent
ScalingLine
ScalingOption
SelectedPenScale
YAxis 对象支持以下常量:
RSTcustomMinMaxOption
RSTminMaxOptions
RSTscaleOptions
Trend 对象
CustomMax 属性
示例:CustomMax 属性
CustomMaxName 和 CustomMinName 属性
示例:CustomMaxName 和 CustomMinName 属性
CustomMaxOption 和 CustomMinOption 属性
示例:CustomMaxOption 和 CustomMinOption 属性
CustomMin 属性
示例:定制范围
IsolatedGraphing 属性
示例:IsolatedGraphing 属性
MinMaxOption 属性
NumDecimalPlaces 属性
示例:NumDecimalPlaces 属性
PercentIsolation 属性
ScaleAsPercent 属性
示例:ScaleAsPercent 属性
ScalingLine 属性
ScalingOption 属性
示例:缩放
SelectedPenScale 属性
示例:SelectedPenScale 属性
XAxis 对象(Trend 对象)
常量(Trend 对象)
Trend 对象
在对象浏览器中查看对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal