示例:CustomMaxName 和 CustomMinName 属性

Private Sub SetCustomRangeTags() With Trend1 With .YAxis .MinMaxOption = rstCustomMinMax .CustomMin = rstCustomMinMaxTag .CustomMax = rstCustomMinMaxTag .CustomMinName = "MinName" .CustomMaxName = "MaxName" End With End With End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal