搜索
FactoryTalk View SE 帮助
XAxis 对象(Trend 对象)
XAxis 对象处理图表的水平轴。除了 XY 图样式之外,水平轴代表时间。
XAxis 对象支持以下属性:
Application
DisplayDateOnScale
DisplayGridLines
DisplayScale
GridLineColor
NumGridLines
NumMinorGridLines
Parent
StartTime
TimeSpan
XAxis 对象支持以下方法:
SetStartTimeAndSpan
Trend 对象
DisplayDateOnScale 属性
示例:DisplayDateOnScale 属性
XAxis 对象的 StartTime 属性
示例:StartTime 属性
TimeSpan 属性
示例:TimeSpan 属性
SetStartTimeAndSpan 方法
示例:SetStartTimeAndSpan 方法
YAxis 对象(Trend 对象)
Trend 对象
在对象浏览器中查看对象
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal