GridLineColor 属性

XAxis 和 YAxis 对象的成员。
返回或设置网格线的颜色。读/写。OLE_COLOR。
OLE_COLOR 是类型定义,将解析为长整型。
语法
axis
.
GridLineColor
[ = value
]
其中
axis
- 是一个 XAxis 或 YAxis 对象,或是一个对 XAxis 或 YAxis 对象求值的表达式。
XAxis 对象的 GridLineColor 属性控制水平网格线;YAxis 对象的 GridLineColor 控制水平网格线。
value
- 是一个 RGB 颜色值,是枚举类型 RSTcolor 的一个成员。
您可以使用一个枚举常量,或者直接指定颜色为十六进制的值。
备注
tx_GridLines
在“趋势”属性的“X 轴”和“Y 轴”选项卡上设置网格线选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal