RSTscaleOptions 常量

这些常量用于 ScalingOption 属性。
定义了以下常量:
常量
描述
rstIndependentScale
每支笔都使用自己的缩放比例。
rstLineScale
所有笔都缩放到 ScalingLine 属性所确定的笔范围。
rstSameScale
所有笔都缩放到同一范围。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal