IsolatedGraphing 属性

返回或设置图表线条绘制在多个单独的图形中还是所有线条绘制在一个图形中。读/写。布尔型。
语法
yaxis
.
IsolatedGraphingMode
[
= 状态
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。单独显示每条趋势线
  • False
    。一起显示所有趋势线
备注
在趋势图表的单独区带中绘制每支笔。
tx_Isolated
在“趋势”属性的“Y 轴”选项卡上选择独立或非独立图形。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal