DisplayGridLines 属性

XAxis 和 YAxis 对象的成员。
返回或设置是否在图表上显示网格线。读/写。布尔型。
语法
axis
.
DisplayGridLines
[
= 状态
]
其中
axis
- 是一个 XAxis 或 YAxis 对象,或是一个对 XAxis 或 YAxis 对象求值的表达式。
XAxis 对象的 DisplayGridLines 属性控制垂直网格线;YAxis 对象的 DisplayGridLines 属性控制水平网格线。
state
- 是布尔类型的参数,可设置为下列值之一:
  • True
    。显示网格线。
  • False
    。不显示网格线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal