示例:IsolatedGraphing 属性

Private Sub IsolatedGraphing_Click() Dim y as YAxis Set y = Trend1.YAxis If y.IsolatedGraphingMode Then y.IsolatedGraphingMode = False Else y.IsolatedGraphingMode = True y.PercentIsolation = 10 End If End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal