CustomMax 属性

当 y 轴的 MinMaxOption 属性设置为 rstCustomMinMaxOption 时,将返回或设置数据显示范围的上限。读/写。变量。
当 MinMaxOption 属性被设置为任何其他值时,该属性无效
语法
yaxis
.
CustomMax
[
= 值
]
其中
yaxis
- 是一个 YAxis 对象,或是一个对 YAxis 对象求值的表达式。
值
- 是变量类型的参数,指定图表的最大值。它是单精度浮点值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal